This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025, LMG1020, LMG1210, LMG3410R050, LMG3410R070, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846219/driver-for-gan-fet

主题中讨论的其他器件:LM5025LMG1020LMG1210LMG3410R050LMG3410R070UCC28780

是否有一个 IC 可执行调制器和栅极驱动器的功能,使 GaN FET 以1MHz 的频率运行,如 LM5025

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    您可以查看 LMG1210或 LMG1020。 TI 还提供高电压集成式 GaN FET 和驱动器、例如 LMG3410R050或 LMG3410R070。 有关更多详细信息、请参阅 ti.com/gan 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,有没有任何具有内置斜坡信号的 IC,它直接获取控制器输出并驱动 GaN FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个问题留给负责驾驶的同事来回答您的具体问题。 但是,据我所知,我们没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muhammed、

    您是否见过此器件? 我认为它可能适合您的需求?

    UCC28780

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 OP 正在寻找一种 PWM 控制器解决方案、此解决方案不需要用于 GaN 的外部栅极驱动器 IC。 我不相信 TI (或其他任何人)目前提供任何类似的产品。

    对于 GaN FET、栅极驱动路径需要非常紧密。 因此、任何不以接地为基准的 FET 都需要使用自举或隔离式栅极驱动器(无栅极驱动变压器或直流阻断电容器)进行驱动。 对于需要特殊 HV 工艺的高压操作、整个控制器必须建立在该工艺之上(或在一个封装中有两个裸片)。 对于低电压运行(<100V)、这在技术上可能是可行的、但控制器可能要贵得多。 对于离线应用、您可能至少需要等待几年...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    感谢您与 e2e 联系、您是否能够找到所需的栅极驱动器?

    如果您对 LMG1020或 LMG1210有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、