This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:开漏 I/O 引脚(SDA、SCL、HDQ、VEN)的最大电流

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782387/bq34z100-g1-max-current-for-open-drain-i-o-pins-sda-scl-hdq-ven

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:ISO1541BQ34Z100

您好!  

我们的数据表中没有提到 SDA 或 SCL 的最大电流。  建议上拉电阻为10kOhm、因此在高电平逻辑= 5V 时、开路集电极闭合时的最大电流= 0.5mA。

但是 、我们希望使用光耦合器来保护通信线路。  光电二极管所需的电流可以为几 mA。 因此、我的问题是。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 ESD 结构在5.5V 时启动、因此绝对最大值为5.5V。 表6.3中的 IOL 表示3mA。 因此、3mA 是 FET 可以吸收的最大电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我已经看到了3mA、但我不知道它指示了允许的最大值。

    我们认为我们使用的是 ISO1541组件。  但在第6.3节中宣布的3.5mA 电流(对于1侧)下,BQ34z100不兼容... 真遗憾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、抱歉。