This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:我们是否可以通过连接到 TPS2549的 USB 端口检查充电状态

Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849896/tps2549-whether-we-can-check-the-charging-status-through-usb-port-to-tps2549

器件型号:TPS2549

 我们的客户想知道我们是否可以通过 USB 通过主机器件检查充电协议(DCP、CDP 或 SDP)、以及如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    TPS2549没有输出充电模式的引脚输出。 充电模式由 CTL 输入引脚决定、因此您应该知道 CTL 输入为器件设置了什么模式。 数据表中的表2汇总了以下充电模式选项。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma,

     非常感谢您的友好回复。 那么、没有软件方法可以从我们的 TPS2549获得充电模式、对吧?

    此致

    刘德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    TPS2549将不会输出指示其处于哪种充电模式的信号。

    DP/DM 线路上将有特定充电方案的电压。 您可以将两个 GPIO 从 EC 连接到 DP/DM 线路、以根据每条线路的电压电平确定充电方案。 但是、这需要连接一个较大的存根、这可能会增加干扰和信号衰减、因此不建议这样做。  

    谢谢、

    Emma