This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92515HV:有关 PWM 引脚的 Webench 问题

Guru**** 2766065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783154/webench-tools-tps92515hv-webench-issue-regarding-pwm-pin

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

TPS92515数据表规定了 PWM 引脚-0.3至5.5V 的绝对麦角额定值。Webench 可产生与此要求相冲突的设计、如下图所示。

在48.5V IN 和 Ruvlo1 365 K 和 Ruvlo2 87 K 时、引脚上的电压大约为9.3V。根据 Ruvlo1和 Ruvlo2上的给定值、Ruvlo1是否应该连接到 VCC?

BR

Håkan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 UVLO 需要在48.5V 输入时达到该低电平、我会添加一个齐纳二极管、以将电压钳制在 absmax 以下。  在设计 LED 驱动器时、我还将介绍数据表计算。

    此致、