This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:设计示例差异:最大输出功率/效率

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829345/tps23755-design-example-discrepancy-maximum-output-power-efficiency

器件型号:TPS23755

在数据表上给出的设计示例中、它详细说明了12W 的输出功率:  

满负载时、效率称为87%。 这意味着输入端需要12W/0.87 = 13.8W。 这是否超出了功率分级? 输入端允许的最大功率是12.95W?  

您能帮助澄清这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholas 您好、

    感谢您的提问。 因此、需要了解的重要内容是 PoE 规格以及我们设计电源转换器时采用的规格。 这两者并不总是相同的。 在本例中、它们是不同的。  

    如表2所示、PoE 规格约为13W。 如果您希望保持在此规格范围内、则无法使用1A 负载。 最大负载大约为0.94A。 最大输出功率为13W 的87%= 11.31W。 因此、在1A 负载下使用12V 电压将超出规格。  

    但是、当我们决定设计电源转换器时、我们没有设计0.94A、而是1A。 这样做是为了简化设计并涵盖更大的用例。 因此、如果使用电源适配器作为输入、以便能够提供更大功率、从而实现12V-1A 输出、则仍可以使用该部件的电源转换器。 它超出了 PoE 规格、但在这种情况下、功率不是来自 PoE 标准 PSE。

    这有道理吗? 如果我给你解释了什么、请告诉我!

    此致、

    Michael Pahl