This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:充电器适用(bq24600)?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829396/bq40z50-r2-charger-suitable-bq24600

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24600

我是否在 bq40z50中使用了适用于4节锂聚合物电池实施的正确充电器。 bq24600充电器似乎具有 CV 和 CI 模式、这些模式被设计用于提供一个充电算法、此充电器在这个过程中控制此过程。 bq40z50具有一组充电控制数据、在我看来、电量监测计芯片希望控制充电器。

是否有办法使用这两个器件、或者我是否应该使用智能充电器芯片并让 bq40z50通过 SMB 与之通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    电量监测计不会控制充电器。 它只会更新它正在充电的 V 和 I 寄存器、充电器可以读取这些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要的答案是 bq24600可与 bq40z50配合使用。 当充电器输出与 bq40z50中的表格不匹配时会发生什么情况? 此表中的设置是否会影响 bq40z50的运行或产生错误条件?

    我的最大充电电流为1安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CHG I 未按要求交付、仪表不会出错、除非它触发 PTO、CTO 或任何其他超时。