This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23608:Vin 输入所需的 TVS 二极管或钳位二极管?

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850858/lmz23608-tvs-diode-or-clamping-diode-necessary-for-vin-input

器件型号:LMZ23608

LMZ23608设计是否需要 TVS 二极管?
LMZ23608中是否内置瞬态电压抑制?

如果恒定输入电压超过36V、  LMZ23608中是否存在任何输入电压钳位机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joon、

    TVS 二极管(D1)在设计中是可选的。 它将 EN 电压钳制在5.5V、以避免超过该引脚上的最大额定电压。 分压器很可能会防止这种情况发生。 但是、如果您有任何突发瞬态电压、可能会使输入电源尖峰、并且该电压足够高、从而导致分频使能电压高于绝对最大规格、则器件可能会在 EN 引脚上遇到 EOS。  

    您始终可以放置一个高 ESR 电解输入电容器、以防止输入电压尖峰过高。

    此致、

    Jimmy