主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ24600
我在4节 Lipo 5Ah 电池上使用 bq40z50电量监测计。 我的充电器是 bq24600。 我正在使用 bq24600的预充电曲线、并且在 bq40z50实现中没有预充电 FET。 初始运行时、CHG 和 DSG FET 均开启。充电器将电池电压恢复到4.2V、CHG FET 关闭。电池平衡功能可实现、所有电池不久将处于3mV P-P 范围内 当对 VSYS 施加负载时、CHG 和 DSG FET 均导通。 放电过程一直持续到电池电压散射在3000mV 左右。 CHG FET 关闭并禁止充电。 DSG FET 保持导通。 如果没有 RESET 命令、则无法再充电。
Bq Studio 不会丢失通信。 唯一的安全状态位被设定为 OC。 我在配置中缺少一些内容。 请提出建议。 附件是寄存器的图像。
在我能够对电池组进行充电和放电之前、我一直无法完成学习周期。
谢谢、
Jerry