This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LEVM:光绘文件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782271/tpl7407levm-gerber-files

器件型号:TPL7407LEVM

尊敬的团队:

TPL7407LEVM 用户指南指出、Gerber 文件可从 TI.com 获取。

请您在此处分享链接、我找不到这些链接。

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B:  

    感谢您与 E2E 联系!

    作为一款较旧的 EVM、我在查找包含这些文件的存储库时遇到了困难。 让我与我们的 EVM 团队同步、然后返回到这些文件上。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B:

    请找到所附的文件。

    谢谢、e2e.ti.com/.../TPL7407LEVM_5F00_RELAY_5F00_DRIVER_5F00_12_2D00_31_2D00_13_5F00_11AM_5F00_gerbers.zip

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您找到光绘文件、您能推荐应用程序来查看这些文件吗?  是否可以提供层的 PDF?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我个人使用 Altium 查看文件、但我相信您可以使用 odb++查看器查看文件。

    请查找随附的 PCB 层文件。

    e2e.ti.com/.../TPL7407LEVM_5F00_RELAY_5F00_DRIVER_5F00_PCB.pdf

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arthur。

    非常感谢您的 pdf、非常感谢您的参与。 有趣的是、我尝试了 Altium、只能打开钻孔图、所有其他文件都作为图层的文本表示打开、此处显示了文件 TXPS.L04的一部分:(再次感谢您的帮助!)


    G04 ================================ 开始文件标识记录=================== *
    G04布局名称:TPL7407LEVM_RELAY_DRIVER_12-31-13_11AM.brd*
    G04影片名称:TXPS.L04*
    G04文件格式:Gerber RS274X*
    G04文件来源:Cadence Allegro 16.6-S011*
    G04起始日期:2014年2月28日星期五16:38:36 *
    G04 *
    G04层:电路板几何形状/轮廓*
    G04层:过孔类别/底部*
    G04层:引脚/底部*
    G04层:蚀刻/底面*
    G04图层:绘图格式/title_block*
    G04层:电路板几何体/工具角*
    G04 *
    G04偏移:(0.000 0.000)*
    G04镜像:否*
    G04模式: 积极的*
    G04轮岗:0*
    G04飞接触释放:否*
    G04非线宽: 7.000*
    G04 ================================ 结束文件标识记录=================== *
    %FSLAX25Y25*MoIN*%
    %IR0*IPPOS*OFA0.00000B0.00000*MIA0B0*SFA1.00000B1.00000*%
    %ADD10C、.18*%
    %ADD15C、.0223*%
    %ADD11C、.06*%
    %ADD17C、.07*%
    %ADD16C、0.036*%
    %ADD14C、0.055*%
    %ADD13C、0.065*%
    %ADD12R、.06X.06*%
    %ADD18C、.01*%
    %ADD19C、.02*%
    %ADD20C、.025*%
    %ADD21C、.007*%
    %ADD22C、.075*%
    G75*
    %LDPD*%
    G75*
    G54D10*
    X15000Y15000D03*
    Y385000D03*
    X385000Y15000D03*
    Y385000D03*
    G54D20*
    G01X80000Y43100D02*
    X73600Y49500D01*
    X43900D01*
    X37500Y43100D01*
    G01X122500D02*
    X116100Y49500D01*
    X86400D01*
    X80000Y43100D01*
    G01X165000D02*
    X158600Y49500D01*
    X128900D01*
    X122500Y43100D01*
    G01X207500D02*
    X201100Y49500D01*
    X171400D01*
    X165000Y43100D01*
    G01X250000D02*
    X243600Y49500D01*
    X213900D01*
    X207500Y43100D01*
    G01X292500D02*
    X286100Y49500D01*
    X256400D01*
    X250000Y43100D01*
    G01X33500000D02*
    X328600Y49500D01*
    X298900D01*
    X292500Y43100D01*
    G01X33500000D02*
    X341400Y49500D01*
    X379000D01*
    X382500Y53000D01*
    G54D11*
    X25000Y85000D03*
    Y75000D03*
    Y115000D03*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    遗憾的是、我唯一能找到的文件是 IPC 和 CAM/NC 文件。 这是一款较旧的 EVM、遗憾的是、我们不再拥有原始 PCB 或原理图文件。

    我不确定是否有其他方法可以打开文件。 您是否在寻找我可以帮助的特定产品?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的持续帮助、我非常感谢您的帮助。  我应该更具体一点、因为 PDF 将告诉我需要知道的内容、我不需要更多。  我只是想了解一下触点闭合装置的连接方式、看看是否有一个公共侧将所有继电器的一侧连接在一起、或者是否可以单独访问每个继电器触点。  再次感谢您的所有帮助、我现在应该可以了。