This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1823A:UC1823A 的 NI 引脚阈值电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1823A, UC1823A-SP, UC1825A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781467/uc1823a-ni-pin-threshold-voltage-of-uc1823a

器件型号:UC1823A
主题中讨论的其它部件:, UC1825A-SP

您好!

在我们的系统中、我们使用 UC1823A 作为电压模式控制的 PWM IC。 如您所知、NI (同相)引脚连接到基准电压电平。 此电压基准可在0V 至5V 之间调节。 但是、我们观察到、当 NI 引脚低于650mV 时、UC1823A 不会创建 PWM 输出。 NI 引脚似乎有阈值电压。 此观察结果是否正确? 如果正确,当基准电压电平为500mV 时,我们如何操作杂散系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您将无法使用基准电压为500mV 的 NI 引脚。

    这是由于误差放大器的内部布局。

    您的观察结果正确。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的系统中、我们必须使用电压电平介于0V 至600mV 之间的 NI 引脚。 除此之外、我们还使用 UC1823A-SP、因此航天产品对我们至关重要。 因此、有些问题是:  

    1-) UC1825A-SP 中的 NI 引脚是否存在相同的问题?

    2-)对于 NI 引脚的0V 至600mV 工作电压范围内的航天级 PWM IC,是否有任何建议?

    3) 3)数据表中没有关于 NI 引脚这一特性的信息。 如果 TI 已经知道该信息、为什么不在数据表中写入该信息?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 1)是的

    2) 2)我们目前还没有支持600mV 电压基准的器件、但我们正在考虑使用此功能将器件发布到线路上。

    3) 3)很抱歉、我们的数据表描述性不够、我会尝试修复它。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我是为我同事的上述主题撰写的。  

    • 这是我们的条件[电压模式控制]:当 INV 引脚为0V (无输出电流)且 NI 引脚为0.4V 时、1823不会在其输出端产生占空比。 产生的占空比大约为0.65V。 这意味着存在 NI 的阈值。  
    • 我们想了解 NI 引脚阈值的引用位置:1823的信号 GND 引脚、电源 GND 引脚或 INV 引脚? 如果 NI 阈值以信号 GND 而不是 INV 引脚为基准、我们建议您使用一种解决方案来检查它是否合适。 我们计划为 IC 的信号 GND 和电源 GND 引脚提供-0.8V 而不是0V。 它是否解决了我们的问题、并且 IC 能否在 GND 引脚上耐受-0.8V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    中的器件在 GND 引脚上无法承受-0.8V 电压。 PVIN 引脚只能承受使用 PVIN 时的0.2V 差分电压、而模拟输入只能承受从 GND 到-0.3V 的负电压。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我认为有误解。

    我们计划欺骗 IC。 Vcc 引脚将为15V、GND 引脚将以0V (直流电源的接地端)为基准、为-0.8V。 这样、当没有电流基准时、NI 和 INV 引脚将为0V。 因此、对于转换器的所有工作模式、NI 引脚的输入将至少比 PWM IC 的 GND 引脚高0.8V。 通过这种方法、我们计划消除 IC 的不稳定模式(在 NI 引脚约为0V-0.65V 时发生)。

    1) 1)顺便说一下、PVIN 引脚是什么意思?
    2) 2)是否可以再次评估我们的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    抱歉、我指的是 PGND 而不是 PVIN。

    NI 引脚以器件的 GND 为基准、而不是 PGND。
    如果您还能使 PGND 为-0.8V、则该解决方案可能起作用。

    谢谢、
    Daniel