This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:最大工作频率和数据表中的信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829399/lmg3410r070-maximum-operating-frequency-and-the-information-in-the-datasheet

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:LMG5200

我在 GaN FET 的工作频率达到1.6MHz 的应用论坛中看到了参考设计和评论。 我还了解最大开关频率的限制因素是驱动器、而不是 GaN。 但是、我很难在数据表中找到该信息。 在电气特性表中、我只能找到0.5MHz 或1MHz 的典型值、具体取决于器件型号。 最大值是多少? 如果我设计为典型值、我是否会违反一半器件组装的工作频率?

顺便说一下、我的客户应用需要10MHz 的工作频率。 我们的 GaN 器件是否可以满足这一要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    感谢您的提问。

    您正在查看的1.6MHz 规格是什么。 我们的 FET 当然可以切换至高达1.6MHz。 由于我们没有看到超过1MHz 的应用太多、因此我们没有在那里披露信息。 如果您需要设计高达1.6MHz 的频率、我在这里看不到任何问题。

    此外、我们不打算在600V 级别下使用10MHz 的 GaN 开关。 但我们的 LMG5200 80V 功率级可以满足这一需求。 谢谢!