This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:是

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850432/bq51013b-yes

器件型号:BQ51013B

您好!

我有一个简短的问题。

我的理解是 、BQ51013B 只是一个电源、而不是充电器。  在任何情况下、通过使用 EN1、EN2和 CHG 等输入引脚也可以用作充电器?

谢谢、

Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    BQ51013B 仅为5V 电源、不能将其配置为充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。  完成产品后、我们是否需要认证器件、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    "完成产品后、我们是否需要对器件进行认证?"- Bill J -不需要通过 Qi 标准认证。  如果器件 将依赖   客户自行选择的多个现成充电垫、则认证将有所帮助。  如果将提供或推荐已知良好的充电垫、则认证将带来较少的好处。