This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:BQ2057W

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782663/bq2057w-bq2057w

器件型号:BQ2057W

您好!

我将´m bq2057W 为两节锂离子电池充电。 这是电池:  

输入电压为9V、电流为1A。 我已经计算了晶体管的值、但在市场上很难找到我获得的 θ。 您是否推荐了一些晶体管 PNP o MOSFET- p?

提前感谢您。

此致



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    P 型 MOSFET 将是一个不错的选择。 有多种类型可以使用。
    建议您寻找具有良好散热器的器件、例如 SOT223或更好的器件。 此外、VGS 击穿电压处于10V 或更高的范围内。
    如果您在1A 时更改、此设计的功率耗散将很高。

    我们还有许多支持 BQ241XX 等两节电池的开关充电器。 更少的外部器件数量和更高的效率。