This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝和负载开关问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS22954, TPS22916, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783112/question-of-efuse-and-load-sw

主题中讨论的其他器件:TPS61291TPS22954TPS22916TPS22918

我们对电子保险丝或负载开关有疑问。

请检查随附的文档。

您知道好的解决方案吗?

我们希望使用电子保险丝或负载 SW 来检测 TPS61291的输入电压。

但我们无法根据客户的请求使用自动重试模式。

我们担心在以下条件下自动重试。

   情况1. 过载时的压降

   情况2. 情况1后、IC 由 EN 低电平或 UVLO 关断。

   情况3. 当电压和电流恢复正常时、IC 再次以 EN 高电平运行。

我们检查 TPS25940L 和 TPS22954。

但我们对上述情况感到关切。

请向我们展示推荐的 IC 或解决方案。

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../6318.Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro Nishizawa,

    我们的电子保险丝器件可支持的最低输入电压为2.5V。
    我将与我们的负载开关团队一起查看他们是否能够满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您可以在负载开关的使能引脚上连接一个电阻分压器、以便在电池电压低于0.9V 时关闭器件。 我们没有任何具有自动重试或 OVP 等高级保护功能的负载开关、但 TPS22916或 TPS22918等器件可以在此处工作。  

    你有什么想法?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch