This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:输出不正常、并且稍高一些。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782300/tps652510-the-outputs-are-not-normal-and-are-little-higher

器件型号:TPS652510

降级:

请帮您检查以下原理图吗?

因为输出不正常,并且稍高一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    一些意见:  

    EN1、EN2、EN3是低电压引脚(最大3.6V)、您无法通过51k Ω 电阻器将其连接到 VIN。  

    建议将 EN1/2/3引脚连接到 V3V 引脚或外部使能信号。  

    2.对于输出电压稍高的通道、它是否工作稳定?  

    您能否向我发送 LX1、LX2、LX3波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我在北京、您可以打电话给我、号码是13761702065。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、确定:
    下周我会给您打电话、非常感谢!