This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:NV 将 VSYS 输出电压从1V8DC 设置为3V3DC

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120AEVM, EV2400, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826013/bq25120aevm-nv-setting-the-vsys-output-voltage-from-1v8dc-to-3v3dc

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ25120A

我们通过 PC 应用程序和 EV2400 USB->I2C 桥将 BQ25120AEVM 连接到该 EVM。  我们可以通过提供 的工具将 VSYS 输出电压设置为3V3DC。  在下电上电时、EVM 会恢复为默认的1V8VDC。  如何使该设置为永久性或非易失性?

应用将采用环氧树脂 POT 器件、并且在所有情况下、通过 IEC 测试、寄存器配置必须是永久性的。  主机微控制器为3V3DC。 遗憾的是、VSYS 输出设置无法引用 ISET、ILIM 和 IPRETERM 等分压器。  我可以让主机在生产过程中推送配置、但如果无法保留所需的 Vout (VSYS)设置、则无法恢复。  我无法从电池引导 MPC、因为当 BQ25120A 接收外部电源时、它可能会完全放电。  

我的其他问题是:

1) 1)如果有一个类似器件、其所有外部硬配置设置均为不带 I2C。

2) 2)能否订购此器件的默认 VSYS 电压为3V3DC?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ2512x 系列器件在下电上电后复位为其寄存器默认值。 我们目前提供1.2V、1.8V 和2.5V 默认直流/直流转换器选项。  由于这将在 VIN 不存在时由电池供电、因此我建议使用由 PMID 供电的降压/升压转换器。 这是因为当电池电压低于3.3V 时、直流/直流转换器将无法为微控制器提供所需的3.3V 电压。 3.3V 是否是 MCU 所需的最小电压? 您能告诉我这是用于什么应用吗? 大多数 MCU 通常由1.8V 电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  这肯定了我对器件工作原理的理解。

    该架构具有一个主机、也是返回 BQ 器件的 I2C 总线。  遗憾的是、这会导致无法恢复的情况、因为所需电压为3V3、而不是1V8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    由于此器件具有备用电池、您是否打算在电池电压低于主机所需的3.3V 时使用降压/升压来保持3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    其中一项要求是"电源路径"和智能负载源开关。  另一项要求是电池充电实际终止。  应用是从机械源收集能量。  如果能量收集源停止、器件将在电池电量耗尽之前运行。  一旦机械能源再次激活以收集能量、器件需要自动恢复并启动电池充电过程。  

    谢谢、

      -Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "由于此器件具有备用电池、您是否打算在电池电压低于主机所需的3.3V 时使用降压/升压来维持3.3V 电压?" 不仅仅是一个降压转换器。  一旦电池的工作电压达到负载的较低工作电压限值、容量就会耗尽、

    -J