This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TLV1701AIDRLR

Guru**** 2638535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827096/tps65132-tlv1701aidrlr

器件型号:TPS65132

我们在 设计中使用 TPS65132WRVCT 部件。 我们需要使能引脚(ENP 和 ENN)的输入电流(IIH 和 IIL)值和引脚电容值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年7月8日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误我们的答复。 由于200k Ω 下拉电阻、使能引脚在5.5V 输入下的 IIH 电流范围应为27.5uA。 我们没有 IIL 规格、但由于没有上拉电阻器、因此预期会更低。 无电容值规格 、但寄生电容可能为~30pF。

    此致

    Shinya