This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:用于24V/0.5A 输出的非隔离式 PoE 降压转换器。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10812, LM5576, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828929/tps2378-non-isolated-poe-buck-converter-for-24v-0-5a-output

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:LM5576PMP10812

您好!

我参考  了 PMP10812  2类非隔离 PoE 降压转换器(5V/1A)参考设计

http://www.ti.com/tool/PMP10812

http://www.ti.com/lit/df/tidrtg6/tidrtg6.pdf

但我的设计要求是24V/0.5A 输出。

我已经使用  Webench 实用程序设计了具有 IC- LM5576的直流/直流降压转换器、适用于30-60V 输入和24V/0.5A 输出。


我能否将 PMP10812参考设计与高于直流/直流转换器结合使用以启用电路板 POE?

如果是、在将  IC- LM5576设计与 PMP10812 参考设计配合使用时、应考虑哪些设计参数。

如果不是、原因是什么?

非常感谢您的早期重播。  

谢谢、此致、

Mishra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mishra。

    当您的问题在周末出现时、我们的应用工程师将在美国时间星期一上午查看该问题。

    您的24V 要求与过去采用 PoE 的传统终端设备无关。  我们会看到越来越多的请求、比如您的请求、并且有兴趣了解终端设备。  可能是专业音频或视频设备?

    感谢您考虑 TI 的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mishra、

    如果您询问是否可以将 TPS2378与上述降压转换器配对、答案是肯定的。 PoE PD 前端设计是相同的、您可以在参考设计中使用降压设计替换降压设计。

    我强烈建议您将 CDB 引脚连接到降压设计的 SD 引脚。

    此外、如果不使用适配器、我建议您将 APD 引脚下拉至 RTN。

    谢谢!

    此致、

    达尔文