主题中讨论的其他器件: ISO7710
您好!
我目前使用 UCC27531DBVR 来驱动 SiC FET、数据表中 UCC27531DBVR 的 IN 下拉电阻到 GND 为230k Ω、但我发现电阻会在一段时间后发生变化、我现在测量的电阻为69k Ω。
在我的应用中、输入信号来自 ISO7710、驱动器电平为4.7V、我的 PCB 布局存在问题、ISO7710到 UCC27531的走线有一点长、我不确定这是原因、我想了解电阻变化的原因吗? 以及发生这种情况的原因。
此致
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前使用 UCC27531DBVR 来驱动 SiC FET、数据表中 UCC27531DBVR 的 IN 下拉电阻到 GND 为230k Ω、但我发现电阻会在一段时间后发生变化、我现在测量的电阻为69k Ω。
在我的应用中、输入信号来自 ISO7710、驱动器电平为4.7V、我的 PCB 布局存在问题、ISO7710到 UCC27531的走线有一点长、我不确定这是原因、我想了解电阻变化的原因吗? 以及发生这种情况的原因。
此致
Sam
您好、迪亚洛、
感谢您的快速响应。 首先、我发现电阻变化是在电路中使用 UCC27531并连接到 ISO7710时发生的、但在我焊接 UCC27531并单独测量之后、电阻也低至69K 欧姆、 但在1天后、我再次单独测量了该器件、电阻为118K 欧姆、我在设计中使用了8个 UCC27531、我也测量了其他7个器件、它们都正常。
我使用 Fluke 187进行测量、POS 探头连接到 PIN2、NEG 探头连接到 Pin4。
此致
Sam
尊敬的 Sam:
感谢您的耐心等待。
请查看以下几个样本测得的输入电阻、所有样本均在指定范围内。
探头+ ON IN 引脚和探头- ON GND 引脚。
| 采样编号 | 输入电阻(测量值)千欧 |
标称电阻 (数据表)千欧 |
额定- 20% 千欧姆 |
标称值+ 20% 千欧姆 |
| 1 | 233 | 230 | 184. | 276. |
| 2. | 236.7 | |||
| 3. | 232.8 | |||
| 4. | 236.7 | |||
| 5. | 233.1 | |||
| 6. | 237.1 | |||
| 7. | 233.5 | |||
| 8. | 234.2 |
不过、查看您的测量表、您的大多数测量值似乎都在+/-20%的变化范围内、但一次测量的 U13除外。
您能不能在板上和板外焊接时再次在 U13上进行测量以进行确认。
此致、
-Mamadou
您好、Mamadou、
感谢您提供测试结果。 我认为新器件的下拉电阻在规格范围内、或者 TI 将会出现严重的质量问题。 我在电路板上工作了几天、然后发生了这种情况、我想知道下拉电阻器可以正常工作、但内部另一个电路 (与该下拉电阻并联)是什么样的应用会导致这种情况发生的。 在 IC 出现故障时、我需要帮助来了解发生这种情况的原因、然后我可以进行一些设计更改。
此致
Sam