This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:在 V (BAT)为3.7V 时、V (OUT)无输出

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826344/bq24232-no-output-on-v-out-with-v-bat-at-3-7v

器件型号:BQ24232

您好!

使用 BQ24232时、我似乎有一些问题。 其中之一是当电池连接到 V (BAT)时、IC 不会在 V (OUT)引脚上输出任何内容。 当 V (IN)被0V 或5V 馈电时、情况确实如此。 尽管如此、我还是能够确认在连接 V (IN)时/PGOOD 引脚进入低阻抗状态。

请参阅我使用的当前原理图:

有什么想法会导致此问题?

非常感谢、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 BAT 上添加至少4.7uF 的电容。 您能否检查 OUT 引脚是否短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    我在 BAT 上添加了4.7uF 电容、并且我还检查了 OUT 引脚上的短路情况。

    未发现短路、OUT 引脚上仍然没有输出。

    还有其他想法吗? 它是否只是焊接不良的 BQ24232?

    非常感谢、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是焊接不良。 此外、请仔细检查以确保器件未处于 USB 挂起模式。 如果输出即使在仅 BAT 模式下也不受电、那么我建议您仔细检查 BAT、IN 和 OUT 上的焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24232焊接不良。 正确焊接后、它开始工作。

    感谢你的帮助、

    Xavier