This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-752:TPS92691-Q1输出短路问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92691EVM-752, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850770/tps92691evm-752-tps92691-q1-output-short-circuit-question

器件型号:TPS92691EVM-752
主题中讨论的其他器件:TPS92691TPS92692

大家好、团队、

我是否知道 TPS92691具有输出短路保护?  以及如何实现保护?
由于我们对 TPS92691EVM-752进行了详细的短路输出测试、因此发现将 DDRV 引脚电压电平从7.5V 更改为5.4V 会导致 Q1 FET 不关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用 IMON 电流监控 引脚可实现输出短路保护。  如果电流处于调节 V (IMON)= V (IADJ)。   如果发生短路、LED 电流将高于调节值、因此 V (IMON) > V (IADJ)。    客户可以获取 IMON 电压并将其连接到微控制器的 ADC 输入、以确定其何时完全高于调节电压。 然后、当它太高时、微控制器可以将 SS 短接至 GND 以禁用栅极输出。

    如果客户的系统中没有微控制器、他们可以使用比较器、基准和多个晶体管来执行相同的操作、当然灵活性较低。

    TPS92692还具有与 TPS92691相同的所有功能,但增加了漏极开路故障输出,当电流比调节值高50%时,该输出将自动拉低[V (IADD)= 1.5*V (IMON)]。  如果 FLT 引脚连接到 SS、则在这种情况下、栅极关断将自动进行。  如果您对此功能感兴趣、请查看 TPS92692数据表。

    -JP