This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:PMBus 引脚的上拉电阻器...

Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829308/tpsm846c23-pull-up-resistor-for-pmbus-pins

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

我们是否需要像其他 PMBus 数据和 CLK 引脚那样为 ALERT 引脚添加上拉电阻器? 如果我们需要 PMBus 引脚的最佳上拉电阻值是多少(4.7kOhm?) 提前感谢您的回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    您可以查看 TPSM846C23EVM、快速了解 PMBus 连接。 请注意、只有 CNTL 和 PGOOD 需要一个上拉电阻器(10kOhm)。 数据、CLK 和 ALERT 直接进入 USB 接口。 这些引脚不需要上拉电阻器。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将 EVM 作为参考、但我要将其与 Tiva 微控制器连接。 如果您看一下 Tiva TM4C1290NCPDT 数据表第1256页、会发现如下所示:

    " SDA 和 SCL 信号都必须使用上拉电阻器连接到正电源电压。"

    PMBus 使用 I2C 的物理层和电气层协议、后者使用两条线、就像您所知的 SDA 和 SCL 一样。 如果您查看应用报告 SLVA704 - 2015年6月、还将讨论 I2C 总线中的上拉电阻器的必要性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    感谢您对此进行的澄清、并对我不太熟悉 I2C 表示歉意。 查看 用于将 USB 转换为 GPIO 的软件狗 EVM 原理图后、确实有用于警报、数据和 CLK 的上拉电阻器、而 TPSM846C23EVM 仅显示用于 PGOOD 和 CNTRL 的上拉电阻器。

    该原理图显示了所有三条线路的2.2k Ω 电阻。 我会坚持看软件狗的功能。

    此致。

    Jimmy