主题中讨论的其他器件:BQ76940、
您好!
在我的10S 电池设计中、TS1和 VSS 与 TS2和 VC5X 之间各有一个10K NTC、两者也通过4.7nF 电容器去耦。
在室温下、我注意到温度读数差异为~3C、但当我用冷冻喷雾 I 冷却 NTC 时
请参阅 TS2上的温度读数相应下降、但在 TS1上、温度读数不会低于14C。 我的引导电路已连接
然后我检查了启动后阳极侧的电压、该电压为0V。 以确保没有干扰
引导电路我插入了一个开关、并在引导后将其完全断开。 TS1上的读数仍然不可靠。
此后、我将 NTC 替换为固定的47k 电阻器、但没有结果:TS2现在提供-10C (转换后)和 TS1
14°C!
如果我使用示波器(47K)进行测量、我会在 TS1上看到50ms 宽的周期性脉冲、每2秒2Vtt、我会看到
在 TS2上具有相同的信号、但 Vtt 为2.75V。
REGOUT 上的电压= 3.3V 且稳定。
有什么想法吗?