This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 Cockcroft–Walton 电路的参考设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, LM5108, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849056/reference-design-with-cockcroft-walton-circuit

主题中讨论的其他器件:LM555LM5108PMP8956LM3481

尊敬的所有人:

我想问一个问题。

我正在寻找采用 Cockcroft–Walton 电路的参考设计。

在以下条件下、我尝试从客户处生成电压

输入电压:DC24V (DC20-30V)
输出电压:DC6.6kV 和-4.0kV
输出电流:总电流1 ~ 1.2mA

我认为、使用 Cockcroft–Walton 电路可以满足此要求。

因此、我们正在寻找满足此条件的参考设计。

在上述条件下、是否有采用 Cockcroft–Walton 电路的参考设计?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥特伊

    我假设您是指本文 介绍 https://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft%E2%80%93Walton_generator 的以下 Cockcroft–Walton 电路

    该电路仅使用电容器和二极管的无源组件。  TI 不生产这些器件中的任何一个。  因此、此类设计不会演示任何 TI IC 的性能、因此我们没有此类电路的参考设计。

    话虽如此、为了使此类电路正常工作、您需要交流输入、而不是直流输入。  根据上面列出的规格、您将需要一个直流/交流逆变器来生成交流信号、该信号将成为 Cockcroft–Walton 电路的输入。  TI 拥有适合此阶段的解决方案。 我建议考虑使用 LM555计时 器来生成不同的 PWM 信号、您可以使用 LM5108等栅极驱动器来驱动全桥或半桥转换器。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

    感谢你的答复。

    我知道 Cockcroft–Walton 电路 需要交流输入。

    我想提出更多问题。

    例如、通过将电容器和二极管的组合增加到相当大的数量、是否可以在驾驶舱电路中通过将24VDC 固化为交流来输出直流6.6kV 和-4.0kV?

    我们的客户希望从直流输入生成直流输出、如果可能、不会转换为交流。

    是否有任何其他方法可满足以下条件? 是否有任何参考设计符合此要求?

    输入电压:DC24V (DC20-30V)
    输出电压:DC6.6kV 和-4.0kV
    输出电流:总电流1 ~ 1.2mA

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

    在上一帖子的第一个问题中、还有一个问题需要提出。
    在寻找参考设计时、我们提供了以下参考设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP8956

    在这种情况下、使用电容器和二极管来提高电压、但我认为向其添加电容器和二极管将满足我提到的条件。

    (由于输出电压为120V、我认为可以通过添加电容器和二极管来增加400倍。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥特伊

    我认为、可以生成正6.6kV、但无法使用 Cockcroft–Walton 电路生成负-4.0kV。  根据您的要求、我认为使用压闸枪电路可能更合适、因为它使用直流输入、并且变压器允许您生成正电压或负电压(取决于您参考变压器输出的方式)。   您可以在 https://www.electronicshub.org/stun-gun-circuit/上找到有关如何设计的更多信息

     您对 PMP8956的看法正确。   LM3481用于将交流电转换为直流电、然后通过您突出显示的电路来升高电压并将其过滤回直流电。  此设计面临的挑战是它是非隔离式的、因此无法生成所需的-4.0kV 负电压。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

    感谢你的答复。

    我知道、向 PMP8956添加6.6kV 可能会增加6.6kV。

    此外、关于-4.4kV 的输出电压、我们的客户说、如果 TI 推荐了一个电路(参考设计)、他们希望将其与 TI 产品一起考虑。

    我想要一个 TI 推荐的设计、但您能否像您在链接页面上所写的参考电路(以下电路)一样创建一个参考电路?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥特伊

    我们目前没有这样的参考设计。  如果您想帮助创建设计、请联系您当地的 TI 代表。  

    在 E2E 上、我们很乐意回答问题以帮助您进行自己的设计、但如果您需要其他支持、则需要联系您当地的 TI 代表。

    此致、

    Eric