请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61322 大家好、
我们的客户正在使用 TPS613221A、其电路板无法通过推荐 的5 Ω/120pF 缓冲器的 EMC 测试、而电路板 可以通过22 Ω/2200pF 缓冲器的 EMC 测试。 是否可以更改 缓冲器的值?
P.S. 工作条件:Vin=3.6V、Vout=5V、 Iout=800mA、 L=4.7uH、Cdiode =75pF
谢谢、
米兰达