This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:关于反馈电阻器选择

Guru**** 2554270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829104/lm5088-q1-about-feedback-resistors-selection

器件型号:LM5088-Q1

你(们)好

D/S 表示应通过电阻器(1.2V/Rfb1)中的电流(1mA 至100uA)来选择底部馈送电阻器(Rfb1)。

我的问题是...

[1]我们为什么设置最大1mA?

[2] 为什么我们设置最小值100uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这些是经验法则指南。 最大1mA 仅限制了反馈电阻器的功率耗散和负载效应。 最小值100uA 是为了避免高阻抗可能易受噪声影响的高值反馈电阻器。

    此致、

    Tim