This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850763/tps23755-tps23755

器件型号:TPS23755

您好、先生、

我是否可以对输出电压是否为12V 有疑问? 我们是否可以修改变压器以获得更高的额定值、可能是16或18V 等。

还是仅固定12V? 因为如果需要、我的客户希望扬声器项目具有更高的输出。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我希望你们做得好。 是的、TPS23755可支持输出电压为16V - 18V 的直流/直流设计。 必须更改直流/直流、因此变压器、输出滤波器和反馈网络都需要设计为新的输出电压。  

    此致、

    Michael Pahl