This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:bq2416xx 充电

Guru**** 2505155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829252/bq24160-bq2416xx-charging

器件型号:BQ24160

您好!

如何再次从充电状态转换到充电过程?

请告诉我们在 Hz_MODE = 0和 Hz_MODE = 1时的每种情况。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦电池放电至低于再充电阈值(VRCH=120mV)、充电器将自动开始充电。 或者、您可以通过切换 CE 位、HiZ 位或/CD 引脚来强制重新充电。  如果 SYS 上的负载瞬态导致一个补充事件(电池必须提供一些 SYS 负载电流)、充电也会重新开始。  卸下/更换 IN/USB 或电池也会重新开始充电。

    如果 Hz_MODE = 1或/CD 引脚=高电平、则禁用降压转换器并将芯片置于最低静态电流状态、BAT 通过 BATFET 连接到 SYS (即电池提供系统负载)。

    此致、

    Jeff