This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:外围电路

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780690/mc33063a-peripheral-circuit

部件号:MC33063A

您好,团队

我想按如下所示配置 MC33063。

规格如下:

VIN=6.4V、VOUT=-6.4V、Iout=100mA、输出电压纹波<30mV。

您能不能?电感值和电路参数?我是否能选择更小的电感器

非常感谢您的帮助!

此致,

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ella、
    由于输入电压较小、您可以将电感器减小到47uH。 要实现小输出纹波、请添加一些陶瓷电容器以减少纹波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ella、
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可