This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A 的 Questuion

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779704/questuion-of-mc33063a

主题中讨论的其他器件:MC33063A

我们有关于 MC33063A 的问题。

在数据表第1页中、

•振荡器频率高达100kHz

当我们将频率设置为超过100kHz 时、是否存在任何问题?

请告诉我们您的问题。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、
    问题是开关的功率损耗、这种损耗可能会导致 IC 中出现高温。 NPN 不是非常快的开关。 占空比限制是另一个问题。

    您的应用中的输入/输出是什么? 可能会有更好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可