This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845AQ:UC2845A 有关噪声和温度的问题。

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779644/uc2845aq-uc2845a-question-about-noise-and-temperature

器件型号:UC2845AQ
主题中讨论的其他器件:UC2845A

尊敬的支持成员:

我的客户制作了 UC2845A 板。
我对噪声和温度有疑问。


(__LW_AT__情况)
打开电源后、几分钟后、它按设计运行并稳定运行。

但此后、开关的导通占空比变得不稳定、并发生了异常振荡。


(__LW_AT__问题)
开关在一段时间后出现异常振荡。

问题1.
这是否与温升无关?

问题2.
我认为、通过更改控制 IC 和 FET 等器件内部的温度特性、噪声会增加。
您是否收到过噪声随温度升高的报告?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    如果电源在稳定输出下工作几分钟、并且几分钟后开始出现行为错误、那么我会说问题与温度有关。
    电源中的某些组件过热、无法正常工作。
    我可以肯定地说、这不是 UC2845A、因为这款器件多年来已被设计用于数千种产品中、并且具有成熟的可靠性和稳健性。
    您需要查看整个产品设计、并检查在超出其设计参数的情况下运行哪个组件。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Griffin1:

    非常感谢您的回答。

    我可以添加一个问题吗?

    问题1.
    外围组件的温度是否可能升高并且噪声会放置在 IC 侧?

    问题2.
    例如、ISENSE 端子上是否可能由于外设组件的温度上升而出现噪声?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    是的、存在这种可能性。
    然而,不可能确切地说这里发生的情况。
    您是否有任何显示开关和工作条件的测试波形或原理图?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Griffin1:


    非常感谢您的回复。
    我确认有关 ISENS 和 SW 波形的波形。

    我将提供反馈。

    由于我要发送原理图和波形、
    您能否教授私人电子邮件地址?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:
    请发布您的电子邮件地址、我将与您联系。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:
    我将关闭此主题、因为您尚未发布所需的信息
    如果您有其他问题、请打开新主题。
    此致
    John