This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:BQ24640和其他正常充电器之间的差异

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828625/bq24640-difference-between-bq24640-and-other-normal-chargers

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!

我想知道 BQ24640之间的区别、BQ24640是一种充电器、尤其适用于超级电容器和其他正常充电器。 BQ24640是否具有任何特殊功能?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

      在深度放电状态下、无法使用高电流为正常电池充电、因此这些充电器需要能够以较低的电流(预充电电流)充电、直到电池电压达到安全水平。 超级电容器不存在此问题、可在深度放电状态下通过高电流直接充电。 这就是您可以看到 BQ24640 CC-CV 曲线差异的原因(图8)。 和 BQ24610 (图13. 输出电压较低时的输出电压。