This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755输出精度

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848858/tps23755-tps23755-output-accuracy

器件型号:TPS23755

大家好、

我的客户正在评估 TPS23755、但发现输出电压不精确、并且很难通过反馈电阻器进行调节、  

他们询问是否有任何调整反馈电阻器以外的输出电压的建议?

谢谢

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您能不能用什么意思来澄清输出电压不准确? 您是指电压不正确(例如4.7V 而不是5)、还是较大的纹波?  

    此外、如果您可以提供原理图、我可以提供更具体的反馈、而不是泛泛化。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我在将近一个星期内没有听到你结束发言的任何声音。 如果我在48小时内没有听到您的声音、我将假定此问题已得到解决。 您可以在此处发布更新以重新打开线程。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl