This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2802:UCC2802QDRQ1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780490/ucc2802-ucc2802qdrq1

器件型号:UCC2802

Hallo、

我想知道是否允许为 UCC2802提供受100欧姆电阻器限制的15V 电流、以便我可以直接为 SiC-MOSFET 供电

PWM 输出的15V 输出。 在数据表中、写入允许的最大 VCC 电压为12V、但导通电压为12、5V、这是什么?

来自数据表:

在正常运行中、VCC 通过限流电阻器供电。 当 VCC 由低阻抗源驱动、使得 ICC 不超过30mA (其中包括栅极驱动电流要求)时、应用的绝对最大值为12V。

那么、当电源电流受到外部电阻器的限制时、VCC 是否可以高于12V?  

UCC2802内部是否有抑制器二极管限制最大电源电压? 如果是、则过压保护开始在哪个电压电平下进行?

非常感谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我同意您的看法、UCC2802数据表在其 VCC 额定值方面令人困惑。
    UCC2802有一个从 VCC 到 GND 的内部齐纳二极管、标称电压为13.5V。
    它的标称启动电压为12.5V。
    该器件经过设计、可从高电压限流源启动。
    IC 启动后、它可以从12V 或更低的偏置电源获取其 VCC 以进行操作。
    无论如何、对于您的应用、您将无法从 IC 获取15V PWM 输出。
    为此、您需要一个具有15V 电源轨的外部栅极驱动器。
    13.5V 内部齐纳二极管可防止 UCC2802在15V 电压下运行。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我相信这个帖子中的问题已经得到了解答,由于一个多星期以来没有进一步的沟通,我将关闭这个帖子。
    如果您有其他问题、请打开新帖子。
    此致
    John