尊敬的先生:
自10年前以来,我们在2个版本中使用了电压调节器 LM2599:
- LM2599SX-5.0/NOPB
- LM2599SX-ADJ/NOPB
这些电阻器以引线式回流焊曲线(T PEAK < 220°C)焊接在 PCB 上,没有任何问题…
对于新设计、我们必须使用 SAC305焊锡膏的无铅回流焊曲线。
结果符合电路板上的所有 SMD 器件,LM2599除外:
D2PAK 封装在回流后具有棕色引脚,但仅在 SAC305工艺上(请参阅照片和回流焊曲线)。
如 LM2599订购代码所示、铅涂层是 CU SN。
— —这名女苯胺是否正常?
- 为什么该故障仅出现在 LM2599封装 上?
感谢您的回答。
此致

e2e.ti.com/.../LM2599-Ordering-Code.pdfe2e.ti.com/.../Reflow-Profile-SAC305.pdf
Jean-Pierre Mrienne
T é l :02.31.22.85.15
传真 :02.31.22.85.07
奥德里乌路
14400 Bayeux