This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854A:UC2854ADW

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780392/uc2854a-uc2854adw

器件型号:UC2854A

您好!

我将 UC2854ADW 用于5kW PFC 升压转换器(90V-270V 输入交流和400V 输出)。 在我们获得新一批此类 IC 之前、工作正常。当我们从满载变为空载时、转换器输出电压将上升至500V。 我们具有直流总线故障保护功能、可关闭控制器 IC。  

有效的批号为- UC2854ADW/48Z182V

提供故障的批号为- UC2854ADW/81Z12WV

我们面临很多问题、无法通过新的 IC 批次找到确切的原因。 由于我们购买了许多此类 IC 并有库存、因此请就此提供帮助、以获取可能的解决方案。

谢谢、此致、

Vivek Nagal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek Nagal、
    您是通过 TI 还是经批准的 TI 分销商购买这些器件? 如果是、您应联系销售代表并请求对这些部件进行质量分析。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek Nagal、
    我将关闭此帖子、因为自您上次沟通以来已有一个多星期。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。
    此致
    John