请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2854A 您好!
我将 UC2854ADW 用于5kW PFC 升压转换器(90V-270V 输入交流和400V 输出)。 在我们获得新一批此类 IC 之前、工作正常。当我们从满载变为空载时、转换器输出电压将上升至500V。 我们具有直流总线故障保护功能、可关闭控制器 IC。
有效的批号为- UC2854ADW/48Z182V
提供故障的批号为- UC2854ADW/81Z12WV
我们面临很多问题、无法通过新的 IC 批次找到确切的原因。 由于我们购买了许多此类 IC 并有库存、因此请就此提供帮助、以获取可能的解决方案。
谢谢、此致、
Vivek Nagal