This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401:TPS60401温度特性

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782043/tps60401-tps60401-temperature-characteristic

器件型号:TPS60401

TPS60401输入电压2.5V、当温度降至-40°C 时、输入电压突然降至1V 以下、TPS60401从 PCB 上移除、前端输出电压2.5V 恢复正常。 前一个输入是直流/直流模块、负载容量大于100mA、TPS60401的输出负载仅为10mA。 数据表明、TPS60401的工作温度范围为-40至85摄氏度。 现在如何解决问题? TPS60401是从官方网站上获取的样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张炳、您好!

    我不太明白到1V 的输入电压降与温度降有何关系。 在 TPS60401的输入之前使用了哪个直流/直流模块?
    您能否分享您的设计原理图?

    谢谢、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张炳、您好!

    您是否能够解决此问题?
    如果没有、如果您能提供更多详细信息以更好地了解问题、我很乐意为您提供帮助(请参阅我的第一次答复)。

    此致、
    Omar