This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:使用超级电容器的备用电源解决方案

Guru**** 2393255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828965/bq24640-backup-power-solution-using-supercap

器件型号:bq24640

您好!

我刚刚阅读了此文档 http://www.ti.com/lit/ug/tidu594/tidu594.pdf

在本文档中、它介绍了超级电容器充电的方框图(见下文)。

这 种充电电路具有成本效益、但会导致低效率和较长的充电时间。  

我的问题:1. 为什么这种充电电路会导致低效率和较长的充电时间?

2. 这种充电电路与 BQ24640等超级电容器充电器之间的优缺点。

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

      根据 tidu594的公式1:  

    VSYS 是您的输入电压、D2是肖特基二极管的正向压降、Vsup 是超级电容器的电压。 这样做的缺点是、当超级电容器的电压通过充电而增加(Vsup 增加)时、充电电流将线性减小。 从 CC-CV 充电曲线可以看到、在 CC 相期间、充电电流保持恒定、直到超级电容器充电至充电调节电压、 这就是参考设计中提到的方法效率较低、充电时间相对较长的原因、因为充电电流在整个充电过程中都会降低。

     

    CC-CV 阶段有助于将超级电容器精确充电至设定的充电调节电压。 如果您在超级电容器和 IC 感应输出电压之间有阻抗,则 IC 将测量充电电流*IMPEDANCE +实际超级电容器电压,如果只是使用 CC 相,则会提前终止。 在 CV 阶段、IC 将调节输出电压并逐渐降低充电电流、直到终止。 在 BQ24640中、可配置充电电流和充电调节电压、但您无法禁用 CV 阶段的充电。