This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030SDDAR

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782601/lmr14030-lmr14030sddar

器件型号:LMR14030

尊敬的先生/女士:

我在我的产品中使用 LMR14030SDDAR、这是一种 OBD2投诉车辆诊断工具。 在我们的其中一个客户位置、报告了电源问题、我们在测试位置发现 LMR14030SDDAR 稳压器损坏、3A 保险丝也损坏。 3A 熔丝被放置在电源部分的输入上。 我将使用该稳压器生成5V 电压。 5V 也为2 nos CAN FD IC 供电。 CAN IC 也会损坏。

您能告诉我稳压器 IC 输出损坏的可能原因吗?

这已成为一个大问题、我的高层管理人员正在询问此问题是否会出现在客户现场的所有电路板上。 我们的客户大约有5K 个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    请向我发送以下信息:

    LMR14030应用电路原理图

    2. LMR14030转换器部分的 PCB 布局

    3.拍摄损坏的 IC 封装顶部的照片,或提供芯片顶部标记的详细信息。

    我的电子邮件地址。 andy.chen@ti.com

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持工程师尚未返回解决方案。 我还在等同样的事情。