This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:电池温度监控

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829184/bq24038-battery-temperature-monitoring

器件型号:BQ24038

尊敬的 所有人

    对于数据表、它表示 V (LTF)和 V (HTF)阈值(0.5V 和2.5V)

    1.您能告诉我温度与 TS 引脚上的电压之间的关系吗? ℃电 压值对应30 μ A?

        

     2.下图,如何设置 RT1和 RT2值?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TS 引脚上的电压与温度之间的关系取决于所选的热敏电阻。 对于 BQ24038、我们建议使用103AT 热敏电阻。 例如、在30C 时、103AT 将为8.313k 欧姆、因为 TS 引脚提供100uA 的电流、TS 引脚上的电压将为831mV、处于规定的0.5V 和2.1V 阈值范围内、因此会发生充电。 如果您知道所需的阈值、则可以使用电流源、阈值电压和热敏电阻值来计算 RT! 和 RT2值。