This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7805数据表差异?

Guru**** 2514925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850651/lm7800-lm7805-data-sheet-discrepancies

器件型号:LM7800

大家好、团队、

我在尝试计算功率耗散时注意到一些差异。 TO-220 (和 SOT-223)需要使用哪种热阻?

文本告诉我54°C/W、热性能信息表6.4显示23.9°C。

也许我会忍受什么?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans-Guenter、

    这些表格是自动从包装团队下载的、因此我相信这些数字会超过文本。 这正是我们现在尝试始终参考表以防止潜在错误的原因。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、