This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用 TI MOSFET 与 AO3400和 wsf40n06进行关联

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD17585F5, CSD18537NQ5A, CSD18514Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828338/recommend-ti-mosfets-to-relace-with-ao3400-and-wsf40n06

主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3ACSD17585F5CSD18537NQ5ACSD18514Q5A

AO3400用作负载开关以控制风扇、风扇必须具有2A、24V 的容量;

wsf40n06用作负载开关来控制加热电阻器、该电阻器必须具有20A、24V 的容量;

这些 MOSFET 的预期体积相当大、您能否以最低的成本为我提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    感谢您推广 TI FET。 AO3400采用 SOT23封装、我们在此封装中不制造任何 FET。 作为替代方案、我推荐使用 CSD17585F5 FemtoFET。 wsf40n06采用 DPAK、我们也不会这样做。 作为替代方案、我建议使用5x6mm QFN 中的 CSD18537NQ5A 或采用3x3mm QFN 中的 CSD18543Q3A。 两者都比竞争产品低 RDS (on)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的推荐。

    第一张图 来自 wsf40n06数据表、第二张图来自 CSD18543Q3A。

    当我们比较这两个器件时、我们应该关注哪些参数?

    客户要求加热电流为20安培、 但我不确定哪个参数表示这种要求? 适用于 TI 和 WINSOK 器件。

    顺便说一下、CSD18514Q5A 也是一个不错的选择吗? 考虑到 MOSFET 仅在24V 条件下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、与 SOT23或 DPAK 相比、FemtoFET 和 QFN 封装是否有任何卖点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    让我们从电流额定值开始。 数据表中的数字通常根据热阻抗和导通电阻进行计算。 20A 的加热电流是连续的还是脉冲的? 如果是脉冲、脉宽和占空比是多少? 如果是脉冲、那么我们需要使用数据表中的瞬态热阻抗曲线来确定 FET 是否可以处理电流。 5x6mm QFN (或 TI 称之为 SON)封装在良好布局下的最大功耗约为3W、具体取决于环境温度和气流(如果有)。 QFN 封装背面包含一个大型散热焊盘、可用于将热量散发到 PCB 中。 FemtoFET 是采用极小封装的 LGA 器件系列、比 SOT23小得多。 它最多可耗散0.5W、布局良好。 有关详细信息,请查看此处: 

    请查看此博客:

    CSD18514Q5A 可用于加热应用。 当然、它是40V BVDSS、对于相同的 RDS (on)、这通常意味着裸片尺寸大于30V FET。 VGS = 10V 且 Tcase = 25C 时的最大功耗:PD = I2 x RDS (on)=(20A)(20A) x 4.9m Ω= 1.96W。 导通电阻随温度的升高而增加(请参阅数据表中的图8)、因此在 Tcase = 100C 时、耗散值乘以1.5或2.94W。 这将突破5x6 QFN 封装所能耗散的极限。 如果您有任何其他问题、请查看并告知我。 有一个由6个部分组成的博客系列可在 此处了解 MOSFET 数据表:e2e.ti.com/.../MOSFET+Blog+Series

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的支持。

    此致。

    廖建东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    再次感谢您向客户推广 TI FET。 我将结束此主题、我们可以通过定期电子邮件继续讨论。