This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:TPS562208/TPS563208最小值 软启动时间

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781683/tps562208-tps562208-tps563208-min-soft-start-time

器件型号:TPS562208

尊敬的先生/女士

我想知道最小值 软启动时间? 典型值仅为1.0ms。 我的客户想要知道最小值。 它们的要求必须大于0.5ms。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    我使用 temp char 数据进行了检查、该数据是用于开发样片的 ATE 测试数据。 TSS 的下限为0.4ms。 但它应在10%至90% Vout 上升时间内进行测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    请问您的测试条件。
    与输入电压和输出电压相关的软启动时间。 如果是,我会接受
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    数据是在开环测试 ATE 测试上收集的。 它不像在使用 EVM 的工作台上进行测试。 软启动时间与输入电压或输出电压无关。 它仅与器件变化有关。 谢谢!