This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:未使用的引脚连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850738/tps25940-unused-pin-connection

器件型号:TPS25940
主题中讨论的其他器件:TPS2553

您好!

我的客户需要 TPS2553等 USB 电流限制开关、但其特性如下:

禁用时反向电流阻断  

2.输出可承受高达18V 的浪涌。

TPS25940可满足客户的需求、但具有客户不需要的更多功能。 因此、对于未使用的引脚、我想知道以下配置是否正常、以及我的理解是否正确:

在没有电阻器的情况下、DEVSLP 直接连接到 GND、这意味着器件永远不会进入睡眠模式。 ?

2. PGOOD 保持悬空

没有电阻器的情况下、PGTH 直接连接到 GND、这将使器件认为电源不好、但器件不会对不好作出反应。 ?

EN/UVLO 直接连接到 MCU 的 GPIO。

5. OVP 在没有电阻器的情况下直接接地,这意味着该器件没有过压保护。 ?

6. DVDT 保持悬空。 浮点等于 C=0还是 C=无穷 大?

7、IMON 左侧浮动

8.浮动左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的支持!

    请在下面查找我的输入。

    在没有电阻器的情况下、DEVSLP 直接连接到 GND、这意味着器件永远不会进入睡眠模式。 ?

    是的。 DEVSLP=GND 使得器件永远不会进入睡眠模式。

    2. PGOOD 保持悬空

    是的、PGOOD 可以保持断开状态

    没有电阻器的情况下、PGTH 直接连接到 GND、这将使器件认为电源不好、但器件不会对不好作出反应。 ?

    PGTH 可连接至 GND、不会影响器件运行

    EN/UVLO 直接连接到 MCU 的 GPIO。

    可以、它可以直接连接到 MCU GPIO

    5. OVP 在没有电阻器的情况下直接接地,这意味着该器件没有过压保护。 ?

    是的、OVP=GND 禁用 OV 保护

    6. DVDT 保持悬空。 浮点等于 C=0还是 C=无穷 大?

    浮动 dVdT 考虑了 dVdt 引脚上的寄生电容、它大约为70pF

    7、IMON 左侧浮动

    是的、可以将 IMON 保持打开状态

     8.浮动左侧。

    是的、FLT 可保持打开状态

     

    此致、

    Rakesh