This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:UCC29910A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850541/ucc29910a-ucc29910a

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28070

我们开发了采用 IGBT 开关技术的感应加热器(15kW)。 现在、我们面临一个低功率因数问题。 在我们的搜索中、我们找到了有关降压 PFC 控制器的信息。 我们想知道该控制器是否会提高器件的功率因数。 或者、您是否有任何其他适合我们用途的产品可供您提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajath、

    UCC29910A 专为特定应用而设计、在高功率下无法正常工作。

    我们看到 UCC28180在10kW 工业应用中的工作功率、

    另一种替代方案是 UCC28070、它是一种双通道交错式 CCM PFC 控制器、

    此致

    Peter