This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612 VDD 电源

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829205/ucc24612-ucc24612-vdd-power-supply

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC27612

大家好、

我对 UCC24612 VDD 电源有疑问。 在我们的数据表图片中、VDD 由 Vout 通过二极管和电阻器供电。 但在我们的 EVM 原理图中、需要使用齐纳二极管 D1。 我认为我们的数据表中的图片是一个简化的图片、而齐纳二极管是这里必须使用的二极管。 您能帮助确认吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当 VOUT +Vin*NS/NP > 28V 时才需要齐纳二极管。  但是、为了在 UCC27612中保持功耗较低、您可能需要使用齐纳钳位将 VDD 保持在12V。

    此致、