This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:是否可以在升压-反激式拓扑中使用 LM5025A?

Guru**** 2525450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782962/lm5025a-is-it-possible-to-use-lm5025a-in-boost-flyback-topology

器件型号:LM5025A

输入为24V 直流 、输出为200Vdc/0.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    LM5025A 是一款有源钳位正向控制器。
    不建议在任何其他应用中使用此功能。
    如果您希望设计升压或反激式拓扑、应使用 Webench 查找合适的控制器。
    Webench 位于:
    www.ti.com/.../webench-power-designer.html

    此致
    John