This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070是否必须与诸如 UCC273XX 的栅极驱动器电路,配合使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782964/ucc28070-whether-ucc28070-must-be-used-with-the-gate-driver-circuit-such-as-ucc273xx

器件型号:UCC28070

当输出功率大于3kW 时、UCC28070是否必须与栅极驱动器电路,如 UCC273XX 配合使用、  

在3kW 交流/直流 PFC 电源解决方案中、UCC28070能否在没有 UCC273XX 的情况下直接驱动 MOS/IGBT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    对于3kW 应用、您需要为升压开关中使用的 MOSFET 或 IGBT 提供外部栅极驱动器。
    这样的应用将需要每相并联多个开关、总栅极电容将会增加到一个显著的值。
    直接驱动如此大的电容将超出内部 GDA、GDB 功能的能力。

    如果您尝试这样做、您很可能会看到栅极驱动上升和下降时间非常慢。 此外、UCC28070封装中耗散的功率也会过大。 请查看广泛的 TI 驱动器产品系列、了解合适的器件。

    此致
    John