This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021 - SIC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850607/lm5021-lm5021---sic

器件型号:LM5021

大家好、

我的客户考虑将 LM5021用于 SIC。

因此需要通过外部电源提供15V (Vcc)(甚至是19V、用于向 SIC 提供负电压)。

我没有找到任何有关 Vcc 限制的数据、请告知。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您关注 LM5021 PWM 控制器。

    数据表第10页的方框图表明、只要 VIN 高于 VCC、VCC 就被稳压至大约8.5V。
    第5页的规格表显示、在列出的工作条件下、Vvcc 可保证在8V 至9V 之间。  VIN 能够处理高达30V 的电压、因此外部15V 电源可以驱动该电压、但 VIN 必须首先暂时上升至20V 才能启用 IC。

    由于 VCC 为输出引脚驱动器块供电、因此 OUT 无法直接提供 驱动 SiC FET 所需的15V 电压。  如前所述、 需要一个外部缓冲级(具有+和-源)来连接 SiC FET。  

    此致、
    Ulrich